This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:栅极/源极驱动保护?

Guru**** 2601285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502EVM, LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227664/lm74502-gate-source-drive-protection

器件型号:LM74502

尊敬的 TI 支持团队

LM74502EVM 用户指南在第6页的原理图上显示了元件 Q5、D1和 R1、但没有关于该可选电路的说明、数据表中也根本未提到该选项。

您是否有应用手册详细介绍了此电路、包括这三个器件的要求?

谢谢!

此致

市区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Urban:

    感谢您联系我们。  

    仅当在浪涌抑制器配置中使用 LM74502-Q1时、才需要额外的元件 Q5、D1和 R5 (在 EVM 原理图中)、如下面的数据表图像所示。  

    在如上所示的浪涌抑制器配置中、R1和 CVS 连接到 VS 引脚、在输入电压和 VS 引脚上的电压之间产生 RC 延迟。  

    因此、当 SRC 引脚达到-0.7V (NPN 晶体管的 VBE)时、栅极上的 NPN 晶体管(EVM 原理图中的 Q5)将栅极与 SRC 引脚短路、这将关闭外部 FET、即使 VS 引脚通过连接到 浪涌抑制器配置中 VS 引脚的10kΩ Ω 电阻缓慢放电也是如此。