This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92310-23FB:修改系统、使其接受24VAC 作为输入电压源

Guru**** 2507845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226845/tps92310-23fb-modify-the-system-to-accept-24vac-as-input-voltage-source

器件型号:TPS92310-23FB
主题中讨论的其他器件:TPS92310

我想知道是否可以通过更改相关组件将输入电压源从市电电压更改为24VAC 电压源? 是否有任何应用手册可以帮助我们解决此问题? 目标为24VAC 至隔离式5V 直流转换器。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    您能告诉我您的终端设备是什么吗? 为什么这里需要交流/直流转换器? 目前、LED 团队专注于直流/直流或线性器件、可能有一些适合您的应用的解决方案。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Steven、


    感谢您的答复。 我的应用是将恒温器提供的24VAC 转换为隔离式5VDC 输出、以便可使用该输出为 器件供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    您能告诉我您的设备是什么吗?

    请注意、TPS92310专为调节 LED 电流而设计。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、我知道它是为调节 LED 而设计的。 我的设备是一款占位传感器、需要通过24VAC 作为输入源来供电。 是否有任何参考设计涉及隔离式24VAC 至5VDC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    您可以尝试使用 电源设计器(TI.com) 进行交流/直流电源设计。

    此致、

    周老师