This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以串联叠加隔离式降压转换器的输出以添加输出?

Guru**** 2769575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227740/is-it-possible-to-stack-outputs-of-isolated-buck-converter-in-series-to-add-outputs

主题中讨论的其他器件:LM5180

您好!

我正在尝试设计一种需要增加隔离式降压转换器输出的电路。

链是什么样子的

Vi1 -> ISO buck -> Vo1

VI2 -> ISO BUCK -> VO2

现在、我想将电压堆叠在一起(串联)以产生 Vo=Vo1 + Vo2。

由于它是开关电源、我是否应该注意工作频率? 在理论上可以做到吗? 如果需要、您可以推荐器件型号吗? (Vi ~6V、Vo1 = Vo2 =~1.8V - 3V)

提前感谢您的任何帮助!

                

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitin:

    我认为从单个输入生成两个输出可能更容易。 您可以参阅产品文件夹中的 LM5180快速入门计算器(修订版 D)。 在给定的示例中、您可以通过在-16V 之上堆叠+16V 来生成32V 的输出。  

    此致、

    理查德