This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:瞬态负载限制

Guru**** 2382620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225334/tps54360b-transient-load-limit

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件: TPS54360

如果我们设计一个峰值电压为2.1A、3.1V 的 TPS54360B、那么当负载端的负载瞬变为10kHz 时、我该如何确保降压转换器保持稳定。

此外、输入电压为26-48V、开关频率约为300kHz 或与在工作台上看到的仿真相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!  

    主题专家目前不在办公室、我们将在明天结束前与您联系。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您-期待您尽快听到您的消息-因为这是一个紧迫的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    此问题的任何更新 -很抱歉追赶您-请求紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    请提供关于这一问题的任何最新情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    "我知道了,我知道。" 您可以使用产品文件夹中 TPS54360设计与开发部分的 TPS54360计算器工具来评估设计的稳定性。 通常、较小的电感器可实现更快的带宽。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、感谢为您提供的信息。 您对交叉频率到瞬态负载频率所需的余量的建议如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我在查看交叉频率相对于负载频率所需的裕量方面没有太多经验。 但是、如果我必须给出一个值、我说目标是实现 大约半个十年的余量。 我确实找到了一 供您进一步研究的文件。

    在我的设计中、我采用了可用于计算的假设、该假设忽略了斜率补偿效应、并假设交叉频率介于调制器极点和 ESR 零点之间、且 ESR 零点比调制器极点大10倍。  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你