This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:电路板启动

Guru**** 2378660 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226962/tusb542-board-bring-up

器件型号:TUSB542

如果我能正确理解、线性转接驱动器 TUSB542使用 FET 等模拟开关来切换通道、它也可以处理模拟和数字信号。 正确、前提是我的理解错误。

也就是说、我能否使用10kHz 左右方波等低速信号来检查我的电路板是否正在传递这些信号?

现在、我的 Clint 电路板已经准备好、但无法连接 USB 信号、因此快速检查我希望它们做的事情。

我知道我们需要检查电路板的信号完整性并对 IC 的增益等进行调优。我们没有这样的设置、因此想在班加罗尔或其他地方使用 TI 实验室来完成。

在继续下一步之前、如何执行第一级检查?

了解简单的电路板启动过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是多路复用器加转接驱动器。

    上电时、它将开始发送 RX 检测信号、直到看到 RX 终端或50 Ω、然后进入转接驱动器模式。

    因此、如果将 TX 连接到示波器(50欧姆端接电阻)、器件将处于转接驱动器模式。

    能否发送原理图进行审阅?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1.我们应该在哪个引脚上探测(c 型或多路复用侧的 TX)

    2.我们应该使用什么类型的示波器来探测(带宽,采样率).

    3.  需要哪种探头。

    我们如何知道多路复用器已进入转接驱动器模式?

    Rgds

    Mallick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mallick;

    1:在连接器的 TX 引脚上。

    2:您有 SMA 分线板吗? 因此、您只需使用 SMA 电缆将示波器与 SMA 连接器配合使用即可。

    3:如果没有 SMA 电缆/破孔、则在 TX 上使用高阻抗探头、则 TX 引脚上应存在脉冲。

    4:Oncec TUSB542 TX 看到器件的 RX 终端已连接或 为50 Ω、TUSB542处于转接驱动器模式。

    此致

    布赖恩