This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:当 SHTDWN 引脚连接到 VDD 时、无法在自动模式下执行 PoE PD 的检测和分类

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222975/tps23861-detection-and-classification-of-poe-pd-not-executed-in-auto-mode-when-shtdwn-pin-is-connected-to-vdd

器件型号:TPS23861

我在 TPS23861PW 中找到了有关问题自动模式的此主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191159/tps23861-detection-and-classification-of-poe-pd-not-executed-in-auto-mode/4529754?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS23861#4529754

我有同样的问题。 经过多次测试、我发现 SHTDWN 引脚(24号)有问题。 在所有原理图应用中、对于每种工作模式、该引脚都连接到 VDD。
我通过这种连接制作了项目。

来自欧洲分销的样本单元工作正常,但我们在中国制造了一个滑阀。 在 Chin 中喷出的芯片不想使用 SHTDWN 引脚的建议连接。 如果该引脚断开(悬空模式)或连接到 GND 、则分级会以自动模式开始。 我有一个使用同一个芯片的中国 LAN 开关、SHTDWN 引脚通过4k7电阻连接到 GND。

您能解释一下发生了什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    感谢您的提问!

    我正在研究最终的解决方案  您能否分享适用于您的系统的应用程序以及是否有时间线需要我注意。  

    此致、

    漏电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在自动模式下使用四个 PoE 通道-这是数据表中描述的典型解决方案。 我不明白你所说的"时间表"是什么意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    我在应用中指的是使用这种技术的目的是什么? 摄像头、安防系统或类似应用。 按照时间线、我的意思是项目的日程安排是什么? 是否有任何需要我了解的截止日期?

    此致!

    漏电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在安全系统中使用它。 原型采用专为欧洲分销的芯片制造。 由于 TPS23861PW 临时版无法从分销商处获得、因此我们已准备好在6个月内投入生产。 我们应该尽快停止生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    明白了、感谢您提供了这些信息。 我想澄清几点。

    • 在自动模式下、唯一一个从中国购买的芯片没有进行检测或者分类、对吗?
    • 在不能正常工作的芯片上、当 SHTDWN 引脚悬空或接地时、芯片是按照预期的方式工作的?

    您能分享一下自己用过什么设备来测试芯片和 测试程序吗?

    端口功率优先级寄存器中的值是什么? 如果端口功率优先级寄存器被更改为0、这也许就是它们开始工作的原因。 从 TPS23861数据表中可以看到:

     

    此致、

    Nate Inkster

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "只有从中国购买的芯片在自动模式下不执行检测或者分类、对吗?"
    可以

    "在不能正常工作的芯片上、当 SHTDWN 引脚悬空或接地时、芯片是按照预期的方式工作的。"
    可以。
    我有一个配置为半自动(TPS23861 +微控制器)的中国 LAN 开关。 其中 SHTDWN 引脚通过电阻器4k7连接至 GND。
    我更换了 LAN 交换机的芯片、在中国进行了清洗、一切都还可以。

    我没有任何可用于测试的评估板、也不知道上电后优先级寄存器中存在什么 vaule。 我制作了一个简单的微控制器板、以便通过 I2C 读取 EEPROM 状态。 我想检查地址寄存器中的位7是否已设置-此位已设置-作为默认设置。
    优先级寄存器不在 EEPROM 中。
    我尝试通过将临时连接复位引脚连接到 GND 来进行额外的复位-没有关系。

    我的项目仅使用自动模式-没有微控制器。 当地址寄存器中的位7被置位时、其它寄存器应自动正确置位-否则自动模式毫无意义。
    在我的小齿轮中、这与下面的主题中的问题相同:

    e2e.ti.com/.../4529754

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:  

    我还有几个关于你的程序的问题。

    上电时、SHTDWN 引脚是已经接地、还是之后接地?  

    连接 VPWR 时、是 Vdd 还是之后连接?  

    此致!

    漏电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同时打开 VPWR 和 VDD。 在上电期间、SHTDWN 必须连接到 GND 或悬空-只有这样才能开始分类。 如果我暂时将 SHTDWN 引脚连接到 VDD、则分类立即关闭、并且在重新启动电源之前不会启动

    如果 SHTDWN 在上电时连接到 VDD、则更改该引脚的状态不会进行分级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    好的、感谢您提供的信息。 我正在研究可能导致此问题的原因、我将在星期五结束时向您提供反馈。

    此致!

    漏电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carol、

    请您发送一张 PSE 上顶部标记的图片、该图片不能正常工作?  

    谢谢。

    漏电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Carol。

    您从中国购买的每个器件是否都存在 SHTDWN 引脚的相同问题? 您能跟大家分享芯片的经销商是谁吗?  

    此致、

    漏电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还没有开始装配,但我从滑阀检查了大约15件,问题是完全一样的。 我们从经销商那里购买了这些芯片、我们不知道中国的主要经销商是谁。 我可以问,但我怀疑他们会透露它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的检查。 请询问经销商的名称吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好
    我获得以下信息:

    "你好。  我们 从一家名为"深圳新起发公司"的公司购买了这500台设备

    他们不是经销商或授权公司、与 OEM 库存供应商类似。

    如果经销商没有库存、我们将考虑该来源、但我们将仔细检查。

    我肯定我们已经检查了芯片的外观是否是原创的、但我们可能忽略了它的功能和参数。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    很遗憾、对于非 直接从 TI 或授权经销商处购买的器件、我们无法提供支持。  

    此致、

    漏电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着问题不存在对你???? 我可以从授权分销商处购买产品、但他们没有、您不提供这些产品-是我的错还是您的错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    对于供应问题、我们深表歉意。 如果您想从我们这里获取一些器件以进行评估并核实问题、请访问 TI 网站、查看库存中的 TPS23861。 我会通过电子邮件与您联系、如果您可以分享您的公司信息、我可以了解我们是否有销售代表能够与您一起提供器件。  

    此致、

    Nate Inkster