This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440:LM60440

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227253/lm60440-lm60440

器件型号:LM60440

我尝试使用 LM60440A-Q1 - tran.lib 在 TINA 中运行仿真(请参阅下面的原理图)

失败运行。

有什么建议吗?

e2e.ti.com/.../LM60440.TSC

此致、

乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    我建议使用 PSpice 瞬态模型进行仿真。 产品文件夹的工具和仿真部分仅提供了 PSpice 文件。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我使用这种模型。

    不管用。

    您可以使用我之前附加的 TSC 文件来验证它。

    此致、

    乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    请务必使用产品文件夹当前支持的正确型号。

    如果您下载了我提到的 PSpice 瞬态模型、文件夹文件如下所示。 其中、您将看到一个 OPJ 文件、您可以打开该文件来开始为此器件进行仿真。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hן Jimmy、

    我在 OrCAD 上运行、运行正常。

    当您使用库文件时、它不会在 TINA 上运行。

    此致、

    乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giora:

    因为我对 TINA 没有太多经验、所以我只能评论 PSPICE。

    如果使用 OrCAD、请使用该软件继续使用您的文件。

    如果您对 LM60440-Q1产品文件夹中 TI 发布的软件有任何具体问题、请告诉我、以便我可以提供进一步的帮助。  

    此致、

    吉米