This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:公式(3)、(4)、(5)、(6)

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224337/tps3850-q1-equation-3-4-5-6

器件型号:TPS3850-Q1

大家好、

您能否建议您如何在公式(3)、(4)、(5)和(6)中定义常量值?

这些是根据特征评定数据估算得出的吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    公式3至6根据电容器充电公式得出:I = CDV/dt。

    公式3至5中的常数是使用 CRST 充电电流和 CRST 比较器阈值电压以及数据表中列出的各自的最小和最大容差来导出的。

    公式6使用  CWD 充电电流、CWD 比较器阈值电压和特性数据进行表征。

    此致、

    RIDGE LAHTI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge-San:

    您能否告知例如如何使用 CRST 充电电流375nA 和 CRST 比较器阈值电压1.21V (I=CDV/dt)推导公式(3)?

    我想知道 I=C*dv/dt 和 TRST=3.22*Crst+0.000381之间的关系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信二三:

    对"t"的电容器充电公式求解将得到 CRST 延迟公式。 CRST 公式中的3.22斜率由充电电流和阈值电压得出。

    第8.1.1.2节详细解释了电容器是如何充电的。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge-San:

    我了解。 非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge-San:

    您能否告知公式(6)的77.4?

    公式(3)中的3.22仅根据1.21V/375nA 计算得出、但如何计算77.4呢?

    77.4似乎接近于1.21V/375nA * 24。   

    这个常数是否通过将1.21V/375nA 乘以24来计算?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    我将在离线时与您联系。

    此致、

    RIDGE LAHTI