This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:电压基准和输入电压

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227862/tps7h5001-sp-voltage-reference-and-input-voltage

器件型号:TPS7H5001-SP

您好!

您能否告知基准引脚可以处理的最大负载电流是多少。  最大基准负载电流是多少?

2.图7-12显示了输入电压范围内的基准电压变化。  超过12V 时断线、从电路的角度来看、是什么原因造成断线、例如 EA 中的输入对类型?

3.为什么图形显示两种不同的条件:4到5V 和5到14V?

谢谢!

Jorge Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jorge、

    我们完全建议不要将电流拉离我们的基准。
    我们仅在该引脚上使用电容器进行测试、其稳定性对于内部电压基准至关重要。

    图中的断点是数据测试点、我们在4V、5V、12V 和14V 下测试

    4V 到5V 之间的差异通常使5V 到14V 的变化相形见绌
    这与为大多数内部逻辑供电的内部 LDO 的压降有关。

    谢谢。
    但以理