This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28EVM:TPS548B28EVM 3.3V 输出的电阻器值

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226171/tps548b28evm-resistor-value-for-3-3v-output-of-tps548b28evm

器件型号:TPS548B28EVM

您好!

我正在尝试将 TPS548B28EVM-023评估模块的输出调整为3.30V。 根据 TPS548B28EVM-023用户指南第3页的第1.3.1节、输出电压设定值为:(R6+R7)=[(Vout-Vintref)/Vintref] x 10000。

假设:

Vintref =0.60
R7 = 0欧姆
R6 = 45300欧姆

输出电压应该达到3.318V、但我测得的值要低得多、约为3.01V。

我做错了什么?

您能否推荐正确的 R6值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    尝试在顶部使用10K、在底部使用2.5K 或任何其他可以提供3.0V 电压的组合

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    您是否能够在 TPS548B28EVM 上获得3.3V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不知道你是否能看到它,但这是我对塔哈的答复:

    Tahar 您好!

    1.我需要的输出是3.3V、而不是3.0V。

    2.为避免产生混淆,请指定顶部的电阻。 是 R6还是 R9? 如果我将 R6定义为2.5K、将 R9定义为10K、该公式 可以生成0.75V 的输出值。

    我附上了原理图供您参考。

    谢谢。

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar 您好!

    1.我需要的输出是3.3V、而不是3.0V。

    2.为避免产生混淆,请指定顶部的电阻。 是 R6还是 R9? 如果我将 R6定义为2.5K、将 R9定义为10K、该公式 可以生成0.75V 的输出值。

    我附上了原理图供您参考。

    谢谢。

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R9 = 10k Ω(低侧反馈电阻器)和 R6+R9 = 45.3k Ω 可以产生3.3V 的输出电压。  

    如果您使用10k 和45.3k 电阻并在 Vout+和 Vout-测试点获得3.0V 电压、则可以使用示波器检查相对于 PGND 的 SW 节点测试点。   SW 应该是具有一致脉冲宽度的周期性脉冲序列。    

    此外、在 wrt 到 AGND 时检查 SS/REFIN 引脚电压、并确保电压大于0.6V。

     什么是输入电压和输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar 您好!

    现在我将获得3.3v 的正确电压输出。 我不知道为什么我之前没有得到相同的结果。 非常奇怪。 无论如何、感谢您的帮助。 我们现在可以关闭此案例。

    谢谢。

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    现在我将获得3.3v 的正确电压输出。 我不知道为什么我之前没有得到相同的结果。 非常奇怪。 无论如何、感谢您的帮助。 我们现在可以关闭此案例。

    谢谢。

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、我将结束本次课程。   如果事件重复发生、请再次发布问题并给出根本原因  

    此致、

    大卫