This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1关闭查询

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225454/bq40z50-r1-bq40z50-r1-shutdown-query

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

大家好

我有疑问需要您的帮助。

bq40z50进入关断状态的最快时间是多久? 我将关断时间和 MOS 关断时间设置为1S、但 MOS 关断后状态位置需要6S。

如果状态位置未设置、即使连接充电器也无法恢复。 这是否正常?

当我将关断时间设置为25S 时、即使连接了充电器、它仍会进入关断模式。 设置电池状态后、即可激活充电器并持续充电。  

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    如果 PACK 引脚上存在电压、那么监测计将保持唤醒、我不确定所使用的充电器类型以及它施加到监测计上的 PACK+/-的电压。

    不建议将关断时间和 FET 关断时间设置为相同的值、您希望 PACK 引脚上的电压低于关断阈值、否则它就不会进入关断状态。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wyatt

    感谢您的答复。

    问题是在 IC 接收到 SHUTDOWN 命令并开始执行该命令后、大约需要5秒才能完成执行。

    附加了 gg file.e2e.ti.com/.../3125.IEN211GA_2D00_X2_2D00_20230419.gg.csv

    请帮助检查它。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    当执行命令两次以立即进入 SHUTDOWN 模式时、是否会出现这种情况? 还是关闭延迟? 请检查是否多次发送命令来加快序列。 还要确保 PACK 引脚上的电压低于 Vstartup 阈值和充电器存在阈值、以确保电量监测计将更快关断。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wyatt

    感谢您的答复。

    客户只发送一次 SHUTDOWN 命令、需要6秒才能进入 SHUTDOWN 模式。  

    请观看尖叫视频。

    e2e.ti.com/.../ab899c957481b1ace1b4f91f6727fb3d.mp4

    在这6节电池期间、如果插入适配器进行充电、则不会激活适配器。 芯片仍将执行关断命令。

    请帮助检查 它。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    您实际上如何确定6秒的延迟? 由于 GUI 中存在要显示的延迟、仅检查寄存器可能不是一个好的方法、如果可能、您应该查看电量监测计的功耗。

    我不相信监测计能够在1秒内进入 SHUTDOWN 模式、收到命令后很可能需要至少2-3秒才能完全关断。

    在发送命令后、电量监测计将保持活动状态、并且电池组上的电压为高电平、如果您移除电池组上的电压、电池组随后将进入关断状态、它基本上会等待这些条件有效。

    此致、

    Wyatt Keller