This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:当电流达到128mA 时停止充电

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24292I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226137/bq24292i-stopped-charging-when-the-current-reached-128ma

器件型号:BQ24292I

大家好、

您能在下面向我们的客户查询帮助我们吗?

我有一个板和这个充电器。 昨天我将电池电量充至100%(电量监测计报告)、然后我在夜间将电池放电。

充电器的配置如下:
充电电压 = 4192mV
MAX_CHARGING_CURRENT = 2048mA
TERMINATE_CURRENT = 128mA

昨天充电正确。 所以它首先采用 CC 模式、充电电流为700mA、直到电压上升到4192。 然后切换到 CV 模式、并在电流下降时将电压保持在该水平。

当电流达到128mA 时、充电器停止充电。
这是否意味着 数据表的第8.3.3.1节中所述的"充电电流低于终止阈值且充电电压高于再充电阈值"?
此致、

Danilo.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,  

    是的、您的理解是正确的。 充电器 IC 从 CC 模式切换到 CV 模式后、充电电压将调节至4192mV、并且随着电池接近充满电、充电电流会衰减。 当器件处于 CV 模式时、当电流降至终止阈值(客户情况下为128mA)时、充电将终止。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garret、

    我们的客户提供了有关该问题的更多详细信息。 请查看下面的电子邮件。

    我将尝试尽可能准确地描述:

    我制作了一个使用充电器 bq24292i 的板。 在同一个板上、有一个电量监测计、用于监视我要为其充电的电池的状态。  

    充电器的配置如下:  
    充电电压= 4192mV
    MAX_CHARGING_CURRENT = 2048mA
    TERMINATE_CURRENT = 128mA  

    昨天我给我的电池充电了从70%到100%、而且是按顺序:  
    1、充电器充电时恒定电流为600mA。  CC 模式  
    2.当电压升至4192mV 时,充电器保持电压和电流的缓慢下降。 CV 模式  
    3.当电流达到128mA 时、充电器停止充电(电量监测计报告为100%)  

    我从板上断开电源、让它给电池放电。  

    今天上午的电量监测计报告的数据为92%、电池电压为4070mV。  
    我连接了电源以将其充电回100%、但之后充电器开始产生无限中断、并以4140mV 且仅50mA 的电流为电池充电。 该值远低于 terminal_current、并且应该会停止。   
    我断开并连接电源的次数都无关紧要。 看起来充电器处于 CC 模式、电流仅为50mA。  

    后来我断开了电源和电池。 我等待一分钟、让电路板对所有电容放电、然后将电池和电源接回。
    现在充电电压为4192mV 和480mA。 因此它处于 CV 模式。  

    为什么我必须断开电池与设备(和电源)的连接? 充电器 bq24292i 可能处于错误状态或类似情况。  

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,  

    如果没有进一步的信息、很难确定客户发现的异常行为的根本原因。 器件似乎存在某种故障或输入源可能有问题。  我们需要在所报告的行为期间查看状态和故障寄存器读数以及 VBUS、VBAT 和 SYS 的波形捕获。

    为什么我必须断开电池与设备(和电源)的连接?

    断开电池和输入源后、该器件可以进行完整的循环通电。 重新启动后、器件能够正确检测到低于再充电阈值的电池电压并执行充电循环。  

    此致、

    Garrett