This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:热性能数据要求

Guru**** 2539160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220207/bq25720-thermal-data-requirement

器件型号:BQ25720

我们    在设计中使用一个电池充电器器件(部件号 BQ25720RSNR)、我们需要该器件的热数据进行热仿真  

请提供此类器件的以下热性能详细信息、因为其数据表中缺少这些值

1. RThetaJA
2. RThetaJB.
3. RThetaJC.
4..功率耗散
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pulkit:

    我认为数据表中涵盖了这些值、请参阅下文中的1-3项。 您可以查看部分 8.7典型特性  运行条件下效率的最优选择。  

    此致、

    雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雅各  

    还请帮助确认  BQ25720RSNR 的功率耗散和功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    请参阅数据表的第8.7节"典型特性"以查看效率曲线。 这些曲线可用于确定应出现的功率耗散和功耗值。 我希望这对您有所帮助。

    雅各