This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317-N:运算放大器的负电压和正电压 IC

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, INA826, TPS7A33, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227630/lm317-n-negative-and-positive-voltage-ic-for-opamp

器件型号:LM317-N
主题中讨论的其他器件:INA826TPS7A33、TPS7A47 LM317

大家好。

我想让 双电源运算放大器(IA)具有低噪声的负电压和正电压 IC。 我在应用中使用 INA826。  

我需要+5V 和-%5V (或更小)电压供应商。

应用主电源电压仅为+24V DC。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您与我们联系。 我们确实有 TPS7A47 (正极 LDO)和 TPS7A33 (负极 LDO)经常结合使用。 这两款 LDO 都是较新的 LDO、与 LM317相比可提供更好的规格。  

    我们还将 TPS7A39 作为双路输出 LDO、可生成正负电源轨。  

    在所有情况下、它们都支持24V 的输入  

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 感谢您的答复。

    tps6040x 是否可用于负电压? 与其他产品相比有哪些优点和缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     tps6040x 是电荷泵逆变器、不是稳压器、只能为负载提供60mA 电流。  

    此外、与任何其他电荷泵一样、这具有一定程度的关联开关频率、因此、与提供纯净稳定电压的 LDO 相比、会产生一些纹波。  

    因此、将 LDO 放置在开关稳压器之后非常常见、这有助于改善 PSRR 和噪声。  

    此致!  

    Edgar Acosta