This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:有关 TIDA-010057设计中高电压输出的问题

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010057, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224561/lm3488-questions-about-high-voltage-outputs-in-tida-010057-designs

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:TIDA-010057

根据"TIDA-010057"以上的"SEPIC 转换器原理图"、设计了完全相同的电路图、所用的器件也是相同的。

输入电压为5V (进入 VTX_5V)、我希望生成-+80V 的输出电压、但实际结果小于1V。

没有连接:SYNC_HV_TX、全局启用和 高压禁用。

测试方法:使用 万用表 测量 HVP(连接+), HVM(连接-)上的电压。

我想问什么是错的,非常感谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Shen:

    欢迎来到 e2e 论坛。

    您提供的原理图与我们的参考设计相似。

    L42和 L43不是电阻器、而是铁氧体磁珠、30 Ω@ 100MHz、3A、 例如 Wurth Elektronik 742792609
    请参阅 BOM: https://www.ti.com/lit/pdf/tidm591 

    但仅用万用表调试设计确实非常困难。
    您是否有可用于调试的示波器?

    首先、确保实际电路板与原理图相匹配。 所有零件是否都放置在正确的位置、它们是否具有正确的值?
    控制器 IC、二极管和 FET 的组装方向是否正确?

    是否正在使用三个单独的电感器、还是所有电感器绕组共用一个公共磁芯?
    如果它们共用一个磁芯(一个"变压器"与三个绕组、则电感器绕组的方向正确(哪个端子在哪里连接)非常重要。

    请确保您的实验室电源不会达到任何电流限制。  
    浪涌电流可能大于预期值。 此外、在没有任何负载的情况下、必要的峰值输入电流可能高于预期。

    从 FA/SYNC/SD 引脚上移除除68k 电阻外的所有器件。 确保电阻器值正确。

    验证 VIN 引脚上的电压是否大于3V。

    使用示波器并验证以下信号:

    - DR 引脚、

    -开关节点- L1和 U3之间的连接(FET)  

    - R37和 R44两端的电压

    所有这些信号都必须显示一些矩形或三角形。

    我希望这将有助于您进行调试。

    此致

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,我根据你所说的做了一些改变,并进行了新的测试。
    让我先回答几个关于您的问题:
    1.我们使用的 L42和 L43在 BoM 上提供、但是在绘制电路图时会错误地用作电阻符号。
    2.我们使用的电感器都是独立的,没有变压器用来控制它们。
    3.我们的实验室电源没有电流限制。
    4. VIN 的电压大于3V。

    我们删除了 FA/SYNC/SD 引脚上除68k 电阻外的所有器件、然后通过了5V 电压测试。 这次我们使用示波器进行测试。
    测试结果发现 DR 引脚为5V、L1与 U3 (FET)之间的电压也为5V、但 U3的输出电压小于1V。
    我们猜 U3有问题、我们用全新的相同 FET 替换它、然后再次运行测试。 结果发现 FET 开始冒烟、0.05电阻器预热膨胀。 怀疑存在电压输出、但这导致了短路。

    我有几个问题要问您:
    我们的电路是使用直流还是交流?
    2.为什么移除 FA/SYNC/SD 引脚上的所有器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Shen:

    我很遗憾听到你的系统坏了。

    原因很可能如下:

    LM3488具有"特殊"特性、即没有最短关断时间、占空比可达到100%。
    这意味着 FET 可以永久接通、并且基本上会导致电感器和感应电阻器上的短路。
    如果 ISEN 引脚上电流检测电阻/上的电压从未超过180mV (最坏情况下的值)的阈值、就会发生这种情况。
    对于0.05欧姆的检测电阻、电流必须超过3.6A、再加上可能的感测电阻容差等裕度

    如果您的电源只能提供3.5A 电流、这将导致控制器永久启用 FET、直到出现损坏。

    这就引出了另一个要点:
    EVEERY 电源具有某种电流限制。
    如果它不可调节、则将具有某种最大额定输出功率。
    但这并没有告诉您它可以提供的峰值电流的多少。

    因此、在进行进一步测试之前、请使用额定电流最小为5A 的其他电源。

    >我有几个问题给你:
    > 1. 我们的电路使用直流还是交流?

    我真的不明白这个问题。
    5V 输入为直流。
    控制器基本上会对输入电压进行斩波(从而产生某种交流电、开关频率为几百 KHz)。
    在输出电容器中、它将再次转换为直流(有一些纹波)。

    > 2. 为什么移除 FA/SYNC/SD 引脚上的所有器件?
    我没有说你应该删除所有的东西。
    我说:"从 FA/SYNC/SD 引脚上移除所有器件、68k 电阻除外。"

    68k 电阻很重要、否则器件将无法工作。

    数据表指出:
    FA/SYNC/SD 引脚上的高电平≥30 µs μ s 会关闭器件。
    我曾要求您移除除68K 电阻器外的所有其他组件、以确保该器件不会拾取任何噪声并关闭。

    我希望您的系统能够再次正常工作。
    但请记住使用更强的电源。

    此致
    哈利