This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:外部 NTC 电阻器应用

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227406/tps92633-q1-external-ntc-resistor-application

器件型号:TPS92633-Q1

大家好、

客户想要使用 TPS92633-Q1。 在设计中、每个 PCB 需要2个芯片、对于 ICTR 引脚、我能否将两个芯片引脚连接在一起以共享热降额电路? 数据表中没有相应的应用示例。 左侧和右侧 IC 设置相同的 LED 电流、相同的输入电压、相同的 LED 灯串数量。

担心如果两个 NTC 分开、温度不一致会导致两个芯片的 LED 电流不一致。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于支持工程师现在不在、因此响应会出现延迟。   

    我可以大致告诉您这个问题。  您通常使用单独的热敏电阻、因为器件或 LED 的温度可能存在差异(取决于您尝试监控的对象)、原因有多种。  它可能在高温物体旁边?  它可能靠近散热器。  可能一个器件上没有气流、而另一个器件上有气流。   如果两个器件想要节省元件、它们可以共享 ICTRL 输入并将它们绑定在一起、但这取决于它们要实现的目标。  他们可能希望保护 LED、并将热敏电阻放在 LED 旁边、以便在 LED 变热时降低电流。  这是他们必须运用自己的最佳工程判断做出的系统级设计决策。  我们所能做的就是告诉他们该部件是如何工作的、表达他们的担忧、或者要求他们澄清他们正在努力实现的目标、从而让他们知道该部件是否会按预期工作。   

    佩德罗可能有更多的补充,基于他的经验,这部分,但我会得到澄清,他们正在努力实现什么,为什么。

    -fhoude.