This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:可变电压输出:0 - 12V

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227262/lm5161-q1-variable-voltage-output-0---12v

器件型号:LM5161-Q1
主题:LM5161中讨论的其他器件

我正在设计可变输出电压转换器。  输入电压范围为20 - 50VDC。  输出电流范围为0V 至12V @ 0.5A。  LM5161是否是此设计的可行选择、或者最短导通时间是否防止器件在1.2V 输出电压以下运行?  还有其他建议的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    LM5161是恒定导通时间转换器、因此当输出低于反馈调节目标时、它将发出已编程导通时间的脉冲、并检查 FB 是否高于基准。 否则、它将在每个周期发出另一个具有相同持续时间的脉冲。 这样、再加上将电流注入反馈引脚的网络、您 可能可以将 LM5161用于您的应用、但我认为您不可能真正将输出降低至0V、因为您将触发高侧峰值电流限制。  

    请参阅此处讨论可能方案的应用手册: www.ti.com/.../slyt777.pdf

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    感谢您的快速响应。  还有几个问题和说明。

    我正在使用参考白皮书中所述的"模拟电压输入"来控制输出。  我通过一个电阻器提供 DAC 输出、该电阻器馈送到控制器的 FB 引脚。  采用这种方法时、即使输出电压接近零、反馈引脚(FB)上的电压也将始终得到满足。

    您评论说:"我认为不能真正将输出降低到0V、因为会触发高侧峰值电流限制"。  您能否详细说明一下这一点以及为什么它会启动高侧电流限制。  即使使用"模拟电压输入"方法并满足 FB 引脚电压要求、也会发生这种情况吗?

    如果 FB 引脚上的电压高于基准、该控制器会以突发模式还是跳跃周期运行?  如果我将 FB 拉至基准以上、它可以降至零占空比吗?

    谢谢。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    现在我更清楚地了解了您的用例。  

    我根据调节比较器部分的数据表添加了此评论。  基本上、当 FB 下拉至 GND 时、稳压器会尝试在每个周期以最短关断时间运行、这意味着在某些负载电流下、由于开关长时间处于导通状态、您可能会进入电流限制范围。 我认为您的用例没问题、但 我一定要测试低输出电压和高电流的条件。  

    由于 LM5161是 COT 器件、因此并非典型的峰值电流模式降压转换器。 这意味着、如果 FB 引脚高于基准电压、它将跳过周期、并且仅当编程的导通时间低于基准电压时才会发出脉冲。  

    此致、

    理查德