请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5155
来调制 LM5022-Q1中生成 PWM 信号的调制器。 我需要他的函数传递、但我没有找到它。 推荐文档或应用手册。
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Abdelrhaffar:
再次感谢您联系我们。
这些器件内部的"原理图"仅用于更好地了解功能集。
此数据不足以计算信号如何通过器件传播。
要操作控制器、无需准确理解和计算所有内部信号。
无论您需要什么、数据表中记录了我们的控制器、
通常包括一个如何计算外部元件的示例。
对于 LM5155/56等较新的器件、我们提供了快速入门计算器工具、您可以从此处下载这些工具:
www.ti.com/.../LM5155
请确保您将为转换器的拓扑选择正确的计算工具。
此致
哈利