This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175EVM-HP:我们需要此 EVM 能够支持5V 电压

Guru**** 2811175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175EVM-HP, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227695/lm5175evm-hp-we-need-this-evm-can-support-for-5v

器件型号:LM5175EVM-HP
主题中讨论的其他器件: LM5175

大家好

我们需要将5V 升压至12V 12 AMP、 无论此 EVM 是否 支持5V 输入

我可以将此 EVM 用于5V 输入吗?

(LM5175是一款同步4开关降压/升压控制器、能够将输出电压稳定在等于、低于或高于输入电压的某一电压值上。 3.5V 至42V 的宽输入电压支持各种应用。 输出电压可调范围为0.8V 至55V。LM5175EVM-HP 高功率 EVM 是经全面组装和测试的平台、用于评估 LM5175降压/升压控制器的运行情况和性能。 LM5175EVM-HP 的输入电压范围为6V 至36V、使用外部反馈电阻分压器将输出电压设置为12V。)

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5265.LM5175.JPG

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Palanivelraj,

    欢迎来到 e2e 论坛。

    LM5175EVM-HP 高功率 EVM 可以处理较低的输入电压。

    电阻分压器 R13 (249K)和 R18 (59K)定义了 UVLO 阈值设置为约6V。
    可以针对更低的阈值电压修改这些电阻器。

    但该特定的 EVM 会让您的生活更加轻松。
    有一个开关允许您禁用 UVLO 机制、从而使控制器在低至可能的最低电压下工作:
    只需将开关 S3设置到位置3:

    2.2.2 S2启用
    此开关启用/禁用 EVM 上的 LM5175、或者可以使用它来设置可调 VIN UVLO。
    •开关处于位置1 (EN 引脚连接至 GND)、LM5175禁用。
    •开关处于位置2 (EN 引脚连接到由 R13和 R18组成的电阻分压器网络)、EN 引脚沿着
    用于设置 LM5175 UVLO 阈值的电阻分压器网络。
    •开关处于位置3 (EN 引脚连接至 VCC)、LM5175启用。


    您写道:
    >我们需要将5V 升压至12V 12 AMP

    请细心一些。
    LM5175EVM-HP 高功率 EVM 的最大额定电流是10A 负载电流@ 6V 输入电压。
    在输入电压为5V 时、负载电流将降至约8A。

    因此、12A 负载电流@ 5V 输入电压将比最大额定值高出约50%。

    此致
    哈利