This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:UVLO 范围帮助

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227358/bq27426-uvlo-range-help

器件型号:BQ27426

您好!  

我想了解 BQ27426 UVLO 上升和下降阈值的近似范围。 我正在处理一个项目、在充电期间会对 BQ27426执行 ping 操作。 但是、当我们从极低的充电状态进行充电时、BQ27426对 I2C 没有响应、因此固件正面临问题。 我们怀疑 BQ27426处于 UVLO 状态、但是、电池电压测量值高于数据表中列出的2V 典型 UVLO 电压。 在 BQ27426没有响应的两个不同单元上、电池电压为2.6V。  

数据表仅列出了 UVLO 电压的典型规格2V、但该范围可以扩展至2.6V 吗?  

谢谢。

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27426通信所需的最低电压是 VBAT 上的2.45V

    请注意、如果器件通过 I2C 命令在 VBAT > UVLOIT+的情况下关断、则需要在 GPOUT 上使用唤醒上升沿触发器。