This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何知道 bq76952已在 MCU 侧设置为关断模式

Guru**** 2456360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226714/bq76952-how-to-know-bq76952-has-been-set-in-shut-down-mode-on-mcu-side

器件型号:BQ76952

大家好、

   我们都知道 bq76952可以设置为关断模式。 客户希望在发送推荐后再次检查 bq76952是否已关闭模式。
   客户计划以 REG1作为判断 BQ76952是否处于关断状态的基础。 软件策略是 MCU 将首先向 BQ76952发送关断命令、在接收到 ACK 信号后等待5秒、然后读取 REG1的电平、如果该电平为高电平、则报告关断故障提示。 使用示波器进行测量时、在 BQ76952在室温下接收到关断命令后、REG1电平会被拉低约4S。
请帮助我回答以下问题:
1.通过将 REG1拉低的操作判断 BQ76952已进入关断状态是否可靠?
2.如果1是可靠的、则 BQ76952在高温下接收到 SHUTDOWN 命令后拉低 REG1电平的时间将延长到几秒、而等待5s 的时间需要延长到几秒才是安全的?
3.是否可以通过向 BQ76952发送命令来确定 BQ76952已进入 SHUTDOWN 模式?如果 BQ76952未使用 ACK 信号进行回复、是否可以确定 BQ76952是否已进入 SHUTDOWN 模式?

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

     若要了解 BQ76952是否处于关断模式、最可靠的方法是检查 TS2引脚电压。 请参见下方的



    此外、他们还可以检查内部 REG18稳压器。 如果是零伏、则该器件处于关断状态。

    注: 由于  示波器/万用表的内阻会形成一个电阻分压器、因此可以从万用表读取大约3.5V 的电压。 TS2引脚有一个4.6Meg 内部电阻器。 但实质上、如果 TS2引脚的电压明显 大于零、则器件处于关断状态。

    REG1稳压器不是最佳选择的原因是、默认情况下未启用该稳压器以及 REG2。 另外、它还取决于 REGIN 电压来输出 A 电压。 而内部1.8V 稳压器没有太多的条件。  

    至于时间、如果客户依赖 REG18、可以肯定地说、当 REG18读数为零伏时、器件已进入关断状态。 他们可以进行一些测试、看看这种情况发生的速度有多快。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

       非常感谢您的详细回复。

       跟客户交谈后、他们用了 mos 连接 TS2来削弱 BQ76952。 他们想知道问题3。

    Unknown 说:
    3. 是否可以通过向 BQ76952发送命令来确定 BQ76952已进入 SHUTDOWN 模式、如果 BQ76952未以 ACK 信号进行回复?

       是否可以在关断模式下检查 BQ76952?

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

     是否可以在关闭模式下检查 BQ76952?

    这是可能的。 在关断模式下、没有通信。 因此、器件很可能不会使用 ACK 信号来回复。

    我坚持,只是为了安全,测量 REG18和 TS2。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

       与客户交谈后、需要确认两个问题、

       对于 I2C、如前所述、bq76952处于关断模式时无法通信。 如果 MCU 持续发送推荐、在关断模式下 bq76952是否有任何问题? 因为、检查 I2C ACK 是检测 bq76952是否处于关断模式的既好又简单的方法。

       2.在数据表中、REG18设计用于内部使用(因为是建议测量 REG18的原因)。  您是否有一些时间数据表明 REG18在发送关闭建议后关闭了多长时间?

      3、客户发现 REG1 在发送命令后关了5秒。

    您的

    不适用

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    1-只要部件处于关断状态、器件就会 NACK。  

    1.1 -但如果器件损坏该怎么办? 如何判断器件是否损坏或处于关闭状态? 它们都将使器件 NACK。 这是在检查 TS2引脚时清除一些怀疑。 如果该器件未响应并出现 NACK、则第二步是检查 TS2电压。 如果 TS2电压高于3.5V、此部件处于关断状态。 如果该部件接近零和 NACKing、则很可能是该部件已损坏。

    2-最长可能需要1秒 最好他们对其进行测试。  

    3-正确。 我对它进行了测试、 大约需要5秒钟、 REG1才能变为0V 最好使用 REG18、确保在1秒之前变为0V

    此致、
    何塞·库索