大家好、
我们都知道 bq76952可以设置为关断模式。 客户希望在发送推荐后再次检查 bq76952是否已关闭模式。
客户计划以 REG1作为判断 BQ76952是否处于关断状态的基础。 软件策略是 MCU 将首先向 BQ76952发送关断命令、在接收到 ACK 信号后等待5秒、然后读取 REG1的电平、如果该电平为高电平、则报告关断故障提示。 使用示波器进行测量时、在 BQ76952在室温下接收到关断命令后、REG1电平会被拉低约4S。
请帮助我回答以下问题:
1.通过将 REG1拉低的操作判断 BQ76952已进入关断状态是否可靠?
2.如果1是可靠的、则 BQ76952在高温下接收到 SHUTDOWN 命令后拉低 REG1电平的时间将延长到几秒、而等待5s 的时间需要延长到几秒才是安全的?
3.是否可以通过向 BQ76952发送命令来确定 BQ76952已进入 SHUTDOWN 模式?如果 BQ76952未使用 ACK 信号进行回复、是否可以确定 BQ76952是否已进入 SHUTDOWN 模式?
您的
不适用