This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:外部 VOUT 控制方法

Guru**** 682950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219642/lmr23630-external-vout-control-method

器件型号:LMR23630

大家好、

我的客户正在使用 LMR23630AFDDA 通过 DAC 调整输出功率。
他们的电路板接受了 DAC 电压摆幅测试。
当设置为1V 输出时、一些器件损坏。
故障模式是 FB 端子短接至 GND。
如果运算放大器从 FB 端子吸收电流、FB 端子是否断开?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、过去曾告知我产品系列中的某些器件不会从 FB 节点灌入电流。  可以选择等于基准电压的最小注入电压。 希望这能够为客户实施提供足够的 Vout 选择范围。 我不确定我们能够提供最大 fb 源规格有多容易、但在可能的情况下增加注入电阻也可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    大多数电路板都通过了测试、但有些器件损坏了。
    看来有一些偏差会导致 FB 节点灌入。
    我想知道 FB 节点灌电流的风险。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我会看到我是否可以让一个设计师来评论风险. 请允许我花几天时间进行跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的同事没有看到实施有任何问题。 我建议我们看看我们是否可以再次捕获该故障、同时测量 FB 引脚以确保引脚的 ABSMAX 不会被 DAC 违反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    我想用私人消息发送波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以在 Excel 工作表中将它们附加到该主题、然后通过信使为 Excel 工作表提供密码。  我认为你不能通过信使发送文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我请求友谊,请接受它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 我接受了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    为 FB 短路时的波形。
    运行不稳定且 FB 振动、但 FB 突然接地短路且输出电压上升。
    FB 引脚上的电压不会超过额定值。
    FB 引脚短路的可能原因是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可能会从节点灌入或拉出过多电流。 您可能会尝试增大10k Ω 电阻以查看行为是否发生变化。

    另外、可能是宽输出电压范围导致了稳定性问题。 您需要确保输出电容设计为1Vout、并且希望更高的输出电压也应该保持稳定。

    如果在过去的评估中对器件确实过载、可能需要考虑更换器件。