This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:TPS54519仿真

Guru**** 2505675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54519, TPS62867, TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221224/tps54519-tps54519-simulation

器件型号:TPS54519
主题中讨论的其他器件: TPS62867TPSM82866A

您好!

附加的电路之上是在 TINA TI 中完成的 TPS54519降压转换器原理图。

我正在 TINA TI 软件中尝试通过提供5伏输入和1伏、1.8伏和3.3伏所需输出来模拟此电路、该瞬态模型可直接从 TI 网站下载。

上述电路必须提供1伏输出、我将获得接近1.06伏的电压、但如果我更改反馈 电阻或其他元件值的任何内容、我也将获得1.06伏的输出、如果我们更改反馈、输出电压必须正确变化、但输出电压不会改变。

请帮我解决这个电路、这个电路是正确的还是必须做一些改动、如何得到1伏、1.8伏、3.3伏。

以及如何分析稳定性响应和纹波电流响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我在默认模型中将 R7更改为30k 时、我得到所需的1Vout:

    您能否共享电路的波形?   

    这个器件也很旧。  您是否已经了解了 TPS62867 (或 TPSM82866A 模块)的设计?  它们更小、更简单、并且需要更小(且成本更低)的外部元件。

    谢谢。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你  

    我需要对上面的共享 电路进行仿真,即使上面的电路的电压接近1V,但如果我改变反馈电阻,输出电压不会降低,它只保持恒定到1伏。

    您可以建议为上述共享电路获取1.8和3.3伏的输出电压。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该波形对应1.1伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的波形。  它们看起来很奇怪。

    您可以通过与我的私人对话来分享您的 TINA 文件吗?

    除了该电路、您的仿真中还有什么其他东西吗?  波形显示了一个 ILOAD、但您的原理图中没有负载。

    此外、波形从某个电压(t=0时)开始、然后重新启动的速度比 SS 时间应快得多。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该波形是在负载连接到电路时捕获的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用它无法获得1.8伏和3.3伏、如果此瞬态模型工作正常、我最多只能获得1.2伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模型在我这边工作正常。  您能否共享您尝试模拟的文件、包括您的修改?  可能存在一些错误的设置等

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们一直在使用这个模块、所以我们不能更改这个部分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何分析纹波电流、该模型是否稳定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1.1伏、我得到了这些波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾在 ltspice 中尝试仿真该电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。  您应该能够将 PSpice 未加密模型导入 ltspice。

    这里是我的包含您的电路参数的 TINA 文件。  输出电压对于这两种情况都合适。

    e2e.ti.com/.../slvmba0_5F00_E2E_5F00_1V1.TSC

    e2e.ti.com/.../slvmba0_5F00_E2E_5F00_1V8.TSC

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将未加密文件导入到 lt SPICE 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会检查一下

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请说明如何在 tina ti 软件中分析此 TPS54519降压转换器的纹波电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjana:

    在转换器达到稳定状态后、您可以放大波形以逐周期检查信号。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过这种方法、我们能够分析稳定性和纹波电流。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否演示如何在 Tina TI 中分析上述 SPICE 模型的纹波电流和稳定性分析。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以对上述降压转换器执行交流分析、以分析稳定性和纹波电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要进行交流分析、您需要使用平均值模型  SLVMBS8.TSC。  其中包含有关如何获得环路响应的说明。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何分析 TPS54519模型的纹波电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定纹波电流是什么意思。  您能否分享一个示例、或与您的同事核实、以了解对贵公司的期望?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,这 是平均模型连接和稳定性分析结果,请您判断获得的图是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的设计是瞬态模型, 根据这种瞬态模型,是高于平均值的模型是正确的

    能否说明如何确定稳定性分析波形是否正确

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  
     您能说明如何在 Tina TI 中对 TPS54519降压转换器的负载和线路调节进行仿真吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjana:

    导致线路和负载调节的行为不属于 TPS54519器件的一部分(PCB 布局寄生效应、外部元件变化等)、或者未在器件模型中建模。  您需要通过电路的实验室测量获得这些值。

    在平均值模型中、22uF 下的 C11值看起来相当大。  22pF 是此电容较为典型的值。

    看起来您更改了注入电路元件 C13的值。  我会将其保留为默认的100k 值。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的
    谢谢你
    我会进行深入研究

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将增益裕度和相位裕度波形合并到单个轴中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好
    您能解释一下这种平均模型电路参数连接吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjana:

    我认为您不能将图合并为1。

    我不确定您的第二个问题是什么。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个问题是、我们为什么需要连接注入电容器和电感器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../slvmbs8_5F00_1V8.TSC

    对于电路连接中的上述参数、需要获得如上所示的增益和相位波形

    但我没有得到上面的波形,您能检查一下上面电路连接中有什么错误吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tina 需要注入电容器和电感器来准确运行分析。

    基准数据与仿真之间必须存在一些差异。  我将确保仿真组件与您的设计所提供的一致。  可能的差异包括:输出电容--您需要包括输出总线上的所有电容,无论其位于原理图的哪一页; 另外、您还需要使用有效电容、其中包括直流偏置损耗(TINA 模型指出、由于这一原因、输出电容值已降低);C3的连接-通常在 R1和 R9上都有。

    Chris