This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:有关用于48V 输入电压、1.5A 输出应用的 TPS92513HV 的设计说明

Guru**** 2361320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227581/tps92513hv-design-note-about-tps92513hv-for-48vin-1-5a-output-application

器件型号:TPS92513HV

尊敬的先生:

 我的客户想将 TPS92153HV 用于48V 输入电压、1.5A 输出电流应用、以驱动8个 SFH4715AS。 是否有设计指南可供客户参考? 或他们需要注意的任何事情? 散热焊盘设计、或者? 感谢您的友好帮助。

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们有一款更新的器件、它可能更适合此类应用(我们目前提供样片)。 我在此 E2E 论坛上发送了一个友谊申请、并附上我的电子邮件地址。 请给我发送一封电子邮件、然后我们可以继续在其中交谈。 谢谢。

    此致、

    周老师