This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:PWM 频率

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5169, LM5164-Q1EVM, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216826/lm5169-pwm-frequency

器件型号:LM5169
主题中讨论的其他器件: LM5164-Q1EVMLM5160、LM5164

各位专家、您好!

我的客户正在通过更换 LM5164-Q1EVM 器件来评估 LM5169。 客户的问题如下。 你能回答一下吗?

[问题]
客户将 RT 电阻器的值设置为33千欧。 客户理解是、根据数据表中的公式1、PWM 频率为909KHz。 客户测量结果如下。
-无输出电流:800kHz
- 400mA 输出电流: 850KHz
*条件:输入电压为90V ,输出电压/电流为12V/400mA。
此外、客户将电感值更改为100uH、PWM 频率比上述结果低20~40KHz。  
1.电感值是否影响 PWM 频率?
2.负载电流是否影响 PWM 频率?
3.客户应该如何设计来设置特定的 PWM 频率?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原佳

    电感器不会 ΔI PWM 频率、但会导致 Δ I 更改、从而可能导致 LM5160进入 DCM 或自动模式。

    在轻负载下、LM5160将进入自动模式、Fsw 将下降。

    3、客户必须确保 负载电流大于 CCM 运行下峰峰值电感电流纹波的一半。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    关于您的答案、客户现在正在考虑使用3类纹波生成方法。 如果客户使用其他方法、以上答案将会有所不同? 如果纹波生成方法对频率变化产生影响、客户希望更改纹波生成方法。

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原佳

    没有区别。 轻负载时的频率下降是正常的、不用担心。 如果客户希望保持频率恒定、 可以向他推荐 FPWM 版本(LM5169FDDAR)。

    谢谢 Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原佳

    没有区别。 轻负载时的频率下降是正常的、不用担心。 如果客户希望保持频率恒定、 可以向他推荐 FPWM 版本(LM5169FDDAR)。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    客户已经在使用强制 PWM 版本。 此时、以下现象不是正确操作?
    --------
    [问题]
    客户将 RT 电阻器的值设置为33千欧。 客户理解是、根据数据表中的公式1、PWM 频率为909KHz。 客户测量结果如下。
    -无输出电流:800kHz
    - 400mA 输出电流: 850KHz
    *条件:输入电压为90V ,输出电压/电流为12V/400mA。
    此外、客户将电感值更改为100uH、PWM 频率比上述结果低20~40KHz。  
    1.电感值是否影响 PWM 频率?
    2.负载电流是否影响 PWM 频率?
    3.客户应该如何设计来设置特定的 PWM 频率?
    --------

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原佳

    如果是 FPWM 版本、我认为不是正确的操作。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    如果操作不正确、您是否会建议客户应在何处确认以解决错误操作?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原佳

    您能否在您的测试条件下提供 SW 和 Iout 的波形? 我认为  随着负载电流的改变、LM5169的 FPWM 版本对 FSW 的改变不会太大。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    客户已提供测量数据。 请参阅随附文件。 请注意、客户正在使用 LM5164EVM、并将 LM5164替换为 LM5169F。
    e2e.ti.com/.../LM5169F-waveform-data-from-customer-to-TI_5F00_20230426.pdf

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原佳

    明白了、我会在审阅后进行更新。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原佳

    对于3类纹波生成方法、无需 在输出端添加电解电容器:94uF (47uF x 2)。 因为电感器和 电解电容器产生的纹波 可以相加注入 FB。 这可能会导致频率干扰。  

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    客户已移除94uF 输出电容器。 结果如下。 如下所示、如果负载电流发生变化、PWM 频率就会发生变化。 请核实这个结果吗? 客户希望了解原因。
    *请注意,客户正在评估"F"版本。


    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原佳

    当然、我今天会验证它并尽快更新。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    您有任何更新吗? 客户正在等待您的答案。

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 藤原,

    我 在我们的 EVM 上复制了客户设计的组件、发现软件不稳定。 我建议将 C4更改为3.3nF、将 R4更改为453k Ω。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    客户确认了您的建议、但 PWM 频率直到根据输出电流发生变化。 另外、客户提到当 C4&R4被更改为您的建议时、SW 不稳定。
    [在更换 C4和 R4之前]
    - PWM 频率变化
    Iout=0mA:6.9KHz (798.5KHz ~ 805.4KHz)
    IOUT=500mA:3.9KHz (876.5KHz ~ 880.4KHz)

    [更改 C4和 R4后]
    - PWM 频率变化
    Iout=0mA:113KHz (696.2KHz~809.2KHz)
    IOUT=500mA:65.4KHz (830KHz ~ 895.4KHz)

    *注意 RT=33k Ω,所以 PWM 频率设置为900kHz。
    纹波生成类型为3型。

    客户想知道客户如何通过输出电流改善 PWM 频率变化。

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原您好!  

    感谢您提供更多信息。 Colin 将在明天审查并提供回复。  

    此致、

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原佳

    现在、我们已经确认了 频率变化是由不稳定条件导致的。 我们需要 通过更换板载组件使其工作稳定。

    我将验证它并很快进行更新。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    您有任何更新吗?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原佳

    我现在要对 EVM 进行测试、我们通过电子邮件进行沟通。

    谢谢

    Colin