This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01Q1EVM:TPS3808感测引脚的精度

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227066/tps3808g01q1evm-the-accuracy-of-tps3808-sense-pin

器件型号:TPS3808G01Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS3808

HI Experter、

我们的客户希望增加 TPS3808 SENSE 引脚中的分压电阻。 的  

r1:13K,r2:1K 到 r1:80.6K,r2:6.19K

但是、我们找到了 TPS3808的 SLVA450B 应用报告。

增益增加器 R1、R2的准确度会降低、对吗? 0.5%---->3.5%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要考虑使用与此处编程的版本最接近的预设阈值选项。 如需完整列表、请参阅:

    https://www.ti.com/product/TPS3808?keyMatch=TPS3808&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT#order-quality

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masoud、

    对不起,我想我错过了一些要点。

    目前我们使用的是 TPS3808G01、我们的客户希望将 PR1049和 PR1048更改为80.6K、6.19K

    但我们在应用手册  SLVA450B 中看到了曲线精度与电阻 R2的关系。

    根据该曲线、Lartger R2会使进入分压器的电流更低 、进而导致精度下降、对吧?

    如果我误解、请帮我澄清、非常感谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    为了说明这一点、 SLVA450B 图3-1的标度为1k 至1M。 因此、当 R2=0 6.19kΩ Ω 时、准确度接近~0%。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    非常清楚,谢谢。