This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:50%加电然后关闭、其它50%每次都能完美地工作

Guru**** 2508785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226150/tps65100-50-power-on-and-then-shut-down-other-50-work-perfectly-everytime

器件型号:TPS65100

我们一直在很多设计中使用 TPS65100、已经取得了巨大的成功。

我们的设计已经投产超过一年了。

最近、LCD 制造商修改了模块、这导致需要将 TPS65100重新配置为新的电压值和 VGL 电路的第二级。

我们组装了50个单元(带 LCD)、只有50%的单元可以通过测试并且每次都能完美地工作。

各单位的平衡实际上根本无法发挥作用。 TPS65100开启、在~40ms 内关闭。

如果尝试次数超过五分之一、TPS65100就会出现故障、但电压通常不正确、LCD 图像也将不正确。

全新 LCD 的原理图;

新的 LCD 电压/电流;

显示关断的波形;

(黄色为 VDD、蓝色为 AVDD、紫色为 VGH、绿色为 VGL)

工作的波形和图像都很好;

我们需要使这个工作,因为我们有1000板组装..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我可以知道旧的 LCD 规格要求吗?

    在关断波形中、AVDD 在 VDD 之前斜升、所有异常电路板是否都有相同的行为?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有(即使是之前的 LCD)都具有完全相同的启动斜升。

    AVDD 上的初始"测试点"是板上馈入电感器(L3)/二极管(D4)的3.3V 电压-只要板上电、该电压即会导通。

    我们已将 LCD_VDD 置于"支持"状态、因此在检测到有效视频后才会开启。

    以下是原始 LCD 电压/电流;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是三倍频器还是倍频器问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们更改为双模式、没有区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    当输出电压损失时、REF 引脚电压是多少?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接测量的 VREF 为1.2134V。

    加载或电源轨切断时似乎没有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已发现 VGH 下降约3V、导致 TPS65100关断。 我们将输出电容器从0.22uf 更改为4.7uf、这样就解决了骤降问题。  

    VGH 输出上的4.7uf 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    出现浪涌负载电流时、较大的输出电容可使输出电压稳定。 因此、与0.22uF 相比、4.7uF 有助于优化 VGH 的下降。  

    您是否捕获了 VGH 的电流波形? 我认为运行期间可能会有脉冲电流。

    Br

    帕特里克