我们一直在很多设计中使用 TPS65100、已经取得了巨大的成功。
我们的设计已经投产超过一年了。
最近、LCD 制造商修改了模块、这导致需要将 TPS65100重新配置为新的电压值和 VGL 电路的第二级。
我们组装了50个单元(带 LCD)、只有50%的单元可以通过测试并且每次都能完美地工作。
各单位的平衡实际上根本无法发挥作用。 TPS65100开启、在~40ms 内关闭。
如果尝试次数超过五分之一、TPS65100就会出现故障、但电压通常不正确、LCD 图像也将不正确。
全新 LCD 的原理图;

新的 LCD 电压/电流;

显示关断的波形;
(黄色为 VDD、蓝色为 AVDD、紫色为 VGH、绿色为 VGL)

工作的波形和图像都很好;

我们需要使这个工作,因为我们有1000板组装..