This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8764-Q1:SREG0_0

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87642Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226420/lp8764-q1-sreg0_0

器件型号:LP8764-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87642Q1EVM

我使用的是 LP87642Q1EVM、 我让 WD_ERROR 触发器使 PFSM 进入 WD_ERROR 状态、在该状态下我强制 nRSTOUT 为1'b0。 我的目的是让外部处理器将1'b1写入 MISC_CTRL 寄存器中的位0、以便 nRSTOUT 无效。 为此、我将在电源序列 ACT2WDE 中使 SREG_0 = 0x81。 我的想法是状态机将保持在 WD_ERROR、当设置 MISC_TRL 寄存器位0时、状态机将转换为运行状态。 我确实看到、当看门狗错误发生时、状态机首次进入 WD_ERROR。 然后我将1'b1写入 MISC_CTRL 位0。 我确实看到 nRSTOUT 置位 DE。 但是该状态似乎不会进入运行状态、因为 WD_ERROR_RISE 触发器未再次使 nRSTOUT 生效(LED 不会发光)。

我怎么能做到这一点?