This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC2806x 的软启动结束、采用 UCC28060交错式交流直流单级反激式转换器的 LED 驱动器;应用(SLUA625)

Guru**** 2501045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A, PMP10116, UCC28060, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230210/ucc28064a-soft-start-end-of-ucc2806x-in-led-driver-based-on-ucc28060-interleaved-acdc-single-stage-flyback-application-slua625

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:PMP10116UCC28060、UCC28063A

您好!

我对单级反激式应用中的 UCC2806X 有疑问。

我想知道 IC 如何在应用 SLUA625中实现软启动。

我认为 VSENSE 电压不能达到接近96.5%的 VSENSereg。 如何工作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jihui、

    软启动将完成、Vcomp 通过流入 C22的充电电流达到~6V。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我可能会将 PMP10116参考设计与 SLUA625相混淆。

    一个使用 UCC28060、一个使用 UCC28063A。

    当 Vcomp 达到~ 6V 时、UCC28060结束软启动、当 VSENSE 达到~ 6V 时、UCC28063A 结束软启动

    我想知道的是 PMP10116中的慢启动是如何结束的。

    我将使用 UCC28064A 使应用与 PMP10116类似、但我对这种慢启动有疑问。

    由于 PMP10116中 VSENSE 的电压最多不超过5.1V、因此它与齐纳二极管并联。

    它如何结束软启动?

    谢谢你。

    嘉惠市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、嘉慧、

    您正确地说、齐纳二极管将干扰软启动的高增益模式、因为它永远不会达到6V。 在  PMP10116 设计中、它们基本上从反馈环路中移除了 VSENSE、并将其替换为通过光耦合器的输出反馈。 此器件仍会 直接根据光耦合器/反馈信号来软启动和恢复正常调节 COMP。 此设计的一个缺点是 COMP 始终处于低增益模式、这将缩短环路响应时间。

    此致、

    射线