This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:TPS543B20设计详细信息

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230912/tps543b20-tps543b20-design-details

器件型号:TPS543B20

您好!

我们在 设计中使用 TPS543B20RVFT 稳压器、因为它用于感应通过负载的输出电压。

我们需要 在非堆叠模式下实现1.1V 的输出电压、我们想知道如何计算用于 ILIM 和斜坡选择的电阻器、数据表中提到了基准值、但需要知道是如何计算的以及要使用的值。 对于非可堆叠模式、我们需要连接 SYNC 引脚还是可以将其保持未连接状态、因为数据表中仅提到了 SYNC 引脚用于可堆叠操作。 以及更好使用哪个开关频率。

对于 MODE 引脚、 可从下表中选择哪个引脚搭接。

请指导我们设计稳压器。

谢谢

Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sathya、

    在独立模式下、SYNC 可以保持悬空。 斜坡表可在表8.4.6.1中找到。

    产品页面上提供了一种计算器工具、可帮助您设计系统、包括 ILIM 电阻值。 我已将其附在下方。  

    开关频率类似于用于提高性能和效率的转盘。 低开关频率可实现更高的效率、但性能更低。 高开关频率可实现高性能、但效率低。

    e2e.ti.com/.../7242.TPS543B20_5F00_TPS543C20A_5F00_TPS543C20_5F00_Calculator.xlsx

    谢谢。
    Caleb