This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4250-Q1:输出的额定电压

Guru**** 671890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230783/tps7b4250-q1-voltage-rating-of-output

器件型号:TPS7B4250-Q1

大家好、

关于输出电容器的额定电压选择的一个问题。  

考虑到会发生电池短路情况且电池电压范围约为9V~16V、那么 您对 输出电容器的额定电压有何建议?  

我提出这个问题的原因是、50V 额定电压电容器的成本远高于25V 或16V。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    25V 就可以了。 对于这样的故障情况、只要电容器在故障期间不会发生过压、有效电容在故障期间就不是很重要。 16V 电压不会为最坏情况下的故障留出任何裕度、因此我认为25V 电压是更好的选择。  

    此致、

    Nick