This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792未在充电

Guru**** 2810815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219132/bq25792-bq25792-not-charging

器件型号:BQ25792

大家好

我当前正在使用 BQ25792。

充电过程中不会出现问题、充满电后、它会正确显示"Not Charging"(未充电)。

但是、当它处于"未充电"模式时、USB-C 端口输出5V 0.22A 的电流、这应该不会发生。

您能告诉我为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    除非转换器处于 HiZ 模式、否则转换器仍然工作、即使在充电终止后也是如此、并在 SYS 上提供电压。  如果 SYS 上有一个负载、转换器将下降输入电流。  您能否启用 ADC、读取所有寄存器并向我提供这些寄存器值?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ25792.pptx

    大家好

    我将为您提供您请求的所有寄存器值。 此外、该器件在0.22A 电流下输出5V 电压、这会导致产生一些热量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、没有 SYS 负载。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    我在寄存器中没有看到任何错误。  我希望一些输入电流和转换器开关能够使 SYS 电压略高于电池电压、但~230mA 会有点高。  如果您处于 EN_HIZ 模式、VBUS 输入电流是否降至零? 如果您在 REG0x12中禁用 PFM 模式、输入电流是否会降低?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    在 EN_HIZ 模式下、输入电流降至0、而禁用 PFM 模式会导致输入电流增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    我刚刚在 EVM 上进行了测试、没有看到根据您的配置进入 VBUS 的电流小于10mA。  因此、转换器的输出侧有负载。 当 EN_HIZ=1时、电池是否会向 SYS 放电任何电流?  如果移除输入电源和电源、DMM 会在 SYS 和 GND 之间测量多大的电阻?  从 PMID 到 GND? 您是否有可以重复测试的 EVM?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    当 EN_HIZ 设置为1时、没有放电。 SYS-GND 测量值在3M 和20M 之间持续变化。 我们只会有我们个人制造的电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SW:

    BATFET 有一个二极管、允许电流始终从 BAT 引脚流向 SYS 引脚。  我建议您订购 EVM 并在 EVM 上进行测试。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    充电过程完成后,系统没有负载,但电流似乎仍然流过 SW2。 这是有原因的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SW:

    是的、充电器在断续模式(轻负载)下运行、以保持 SYS 引脚的稳压略高于 BAT 引脚稳压点。

    此致、

    Jeff

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否问过、这样高的电流流动是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SW:

    我假设上面显示的电流图是电感器电流。 如果是、对于转换器的升压侧 SW2、看起来没有不合理的情况。  即使在 SYS 上几乎没有负载的情况下、升压转换器也需要更大的输入功率来保持升压电压。 如果您有 EVM、则可以使用 EVM 进行确认。

    此致、

    Jeff

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  下面是 SYS 电流输出的图片、当充电完成时、电流放大、如图所示。 为什么会发生这种情况? (蓝线不是测量值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SW:

    我以前没有看到过这种类型的波形。  我不知道这里发生了什么。  正在加载 SYS。  如果您没有 SYS 上的负载并且充电被禁用或终止、那么 IC 本身会灌入电流、这意味着它已损坏。  您能否移除 IC 并将其放置在 EVM 上以测试其是否损坏?

    此致、

    Jeff