大家好
我当前正在使用 BQ25792。
充电过程中不会出现问题、充满电后、它会正确显示"Not Charging"(未充电)。
但是、当它处于"未充电"模式时、USB-C 端口输出5V 0.22A 的电流、这应该不会发生。
您能告诉我为什么会发生这种情况吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我将为您提供您请求的所有寄存器值。 此外、该器件在0.22A 电流下输出5V 电压、这会导致产生一些热量。
您好、Swengwoo、
我刚刚在 EVM 上进行了测试、没有看到根据您的配置进入 VBUS 的电流小于10mA。 因此、转换器的输出侧有负载。 当 EN_HIZ=1时、电池是否会向 SYS 放电任何电流? 如果移除输入电源和电源、DMM 会在 SYS 和 GND 之间测量多大的电阻? 从 PMID 到 GND? 您是否有可以重复测试的 EVM?
此致、
Jeff