This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230282/battery-charger

我想测试您的产品,如 TPS61322DBZR、TPS61299XDRLR、TLV61046A、TPS61322DBZR、TPS61240DRVT。 我将通过集成电池充电器来使用这些产品。 我要建立的系统将如下所示;我要制造一个类似 USB(5V)-->电池充电器--> pil -->升压转换器(5V)的系统。 我的目标是、我将以这种方式设计的系统不会关闭、并且始终保持打开状态。 您能为我推荐一款可以使用的电池充电器和升压转换器吗? 
我们还知道、Lipo 电池不应降至3.5V 以下。 我将使用的电池将是锂聚合物电池、您能给我讲一讲吗? 我需要一个可以在锂聚合物电池中使用的电池充电器和升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    要推荐电池充电器、 您能否在下面提供更多详细信息?

    1. 终端设备/应用:

    2.有多少个 Lipo 细胞串联? 3)电池电压范围?

    3、 充电电流:

    4.控制接口(独立或主机控制):

    谢谢。

    Chloe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chloe:

    我们将使用单节锂聚合物电池。 作为充电电流、500mA 就足够了。 
    在我的应用程序中、将有一个包含 SIM 模块、NFC 集成等产品的卡。 
    我的目标是使用 USB 为卡供电、并通过其中的充电集成功能为电池充电。 
    我希望在拔 USB 时不要关闭系统、所以我的目标是直接通过电池为它供电。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    请查看  适合您的应用的 BQ24040线性充电器。

    谢谢。
    Chloe.