This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:静态电流

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230473/ucd9090-quiescent-current

器件型号:UCD9090

大家好、

在哪里可以找到 UC9090器件的静态电流信息?

我查看了数据表和相关配套资料、找不到任何指导。 例如、器件通电但处于复位状态时、静态电流是多少?

谢谢。

雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    50mA 是最低电流。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    总之、如果使用配置参数对器件进行编程-无论采用何种工作模式-根据数据表第7页的表6.5、最小电流消耗将始终为50mA。  

    这是准确的总结吗?

    谢谢。

    雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    是的、没错。 烧录闪存需要较高的电流。

    此致

    Yihe