This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:PWPD 引脚的功能

Guru**** 2614285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229859/bq40z50-the-function-of-pwpd-pin

器件型号:BQ40Z50

大家好、

在查看 BQ40Z50的数据表时、我注意到第33个引脚名为 PWPD、"引脚功能"中没有介绍该引脚。

PWPD 引脚通过 NC 和 PBI 连接到 GND、那么该引脚的功能是什么? 如何在 IC 内部设计电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    PWPD (电源盘)通常用于散热和/或更好的接地基准。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的答复、所以 PBI 已连接到 PWPD 以获得更好的接地基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    整个测量仪表共用接地、它是同一个节点。 PWPD 也接地、PBI 确实有一侧接地、因为它是用户进行短电流突发。

    此致、

    Wyatt Keller