This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:低充电电流(10mA)下的 ISET RC 滤波器:如何设计?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228867/bq25170-iset-rc-filter-at-low-charge-current-10ma-how-to-design

器件型号:BQ25170

在我们的应用中、充电电流必须为10mA。

数据表 bq25170: 对于低于50mA 的充电电流、建议在 ISET 上使用额外的 RC 电路来实现更稳定的电流信号。  

我没有找到此 RC 滤波器的原理图和计算方法。

感谢您的帮助-

Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rene

    预先形成的 BQ25170具有低电流、没有 RC 电路。

    作为预防措施、建议在 PCB 上为 RC 电路添加一个位置、但不要组装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill
    如果在数据表中有更准确的细节会有所帮助。 如果需要的话、我只想放置 RC 滤波器、否则我就把它省去了、因为无论如何空间都很紧张!
    如果需要 RC 滤波器、如何确定它的尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rene

    要确定的是需要 RC 的因素是 ISET 引脚上的纹波或噪声以及输出电流中的纹波/噪声。

    RC 的标准值是4700pf 和2k。