尊敬的团队:
我的客户在 TPS65131上遇到异常输出问题。 预期输出为15V、但结果仅为5V。
-输入电压:5V。
-下面是客户原理图。
下面是焊接 X 射线图像。 如下所示、电源板上有许多空隙。
-这是导致输出异常的原因吗?
-如果是, 至少应该有多少焊接?
在数据表中、有如下注释。
- 78%印刷焊料覆盖范围、按封装下方的区域列出
- 我是否应该建议在电源板上至少焊接78%的焊料,而不会有空隙?
请告诉我您的意见。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户在 TPS65131上遇到异常输出问题。 预期输出为15V、但结果仅为5V。
-输入电压:5V。
-下面是客户原理图。
下面是焊接 X 射线图像。 如下所示、电源板上有许多空隙。
-这是导致输出异常的原因吗?
-如果是, 至少应该有多少焊接?
在数据表中、有如下注释。
- 78%印刷焊料覆盖范围、按封装下方的区域列出
- 我是否应该建议在电源板上至少焊接78%的焊料,而不会有空隙?
请告诉我您的意见。
谢谢你。
Patrick、您好!
如果我获得 CP 电压波形捕获、我将很快分享它。
此问题并非100%重现。 故障率为6/500。 重新使用新器件后、除1个器件外、它正常工作。 这就是为什么我们怀疑较差的 void 焊接.
故障状态、预期输出+-15V
1.5V 输入、丢失+-15V、仅输出+-5V
2.5V 输入、丢失+15V、输出+5V、-15V
3.在重新使用新设备后,输入电压为5V ,丢失+15V,输出电压为7.7V,-15V.
请再次回顾并告诉我您对原理图审阅、焊接和最小焊缝的看法。
谢谢你。