This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:LED 开路保护

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229038/tps61165-open-led-protection

器件型号:TPS61165

大家好、

我想知道 开路 LED 保护。
数据表显示了在38V 输出下的检测结果(图7)。
我认为输出端有一个二极管、因此 SW 引脚是否超过绝对最大额定值?

我测量了高于40V 的 SW 引脚。
因此,我担心可能会出现破损的情况。

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    要触发 LED 开路保护、 以下两个条件必须持续8个开关时钟周期:(1) SW 电压超过 VOVP 阈值、以及(2) FB 电压小于稳压电压的一半。 因此、只有 SW 超过 OVP 阈值时才不会触发此保护。  

    建议的 Vout 为输入电压至38V。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick-San:

    感谢您的答复。
    是的、我知道 LED 开路保护的条件。

    我认为 SW 引脚不会超过40V。
    SW 引脚为什么超过40V?

    根据数据表测得的 SW 引脚是否高达38V?

    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    我可以看一下您的原理图吗? 如果有保密问题、您可以通过邮件发送给我。

    串联多少个 LED 灯串? 由于在运行期间、IC 将尝试将 FB 引脚电压调节至200mV、因此如果一个灯串中的 LED 过多、Vout 和 SW 可能会超过40V。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick-San:

    感谢您的评论。
    我将请求为我的客户获取一个原理图。
    如果我收到它、我会通过私人消息发送给您。

    而且、此时没有 LED、因为我们检查了开路 LED 保护。

    此致。
    Kengo.