This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340PWPR X 射线图像是不同的。

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230219/tps55340-tps55340pwpr-x-ray-image-are-different

器件型号:TPS55340

尊敬的先生/女士

我们有一个 TI 器件 TPS55340PWPR D/C 2303+、但我们注意到、X 射线引线框架与我们之前的样片21+ D/C 不同、请参阅下图。

23+一个 版本是 A、CS0为 MH8、AS0为 Tai。

我想知道在21+或22+之后是否有任何变化?是否有 PCN 文档?我们想 知道是否有任何质量/功能的变化、然后才开始我们的项目。

请帮助告知您的帮助。

非常感谢!

苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    如果制造工艺或设计发生任何变化、即使器件规格未发生变化、也始终会向所有客户发出通知。
    我不知道对此设计进行了任何返工。

    为了进行仔细检查、我会将该主题转发给我们的质量团队、以检查此器件是否有任何更改。

    我将在下周同一时间再见。

    感谢您的耐心等待。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:

    我会马上从我身边提出一些问题:

    -客户可以发送整个批次的照片,或者理想情况下的卷?

    这样、我们就可以更轻松地使用完整的批次信息来跟踪批次。

    谢谢、此致、
    Niklas