This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:BST-SW 峰值电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230584/lm5013-bst-sw-peak-voltage

器件型号:LM5013

大家好、

我的客户发现 BST-SW 的峰值电压将在10ns 内高达5.88V、超出数据表上的最大电压。 是否会导致一些问题? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    BST-SW 的电压悬空至接地端、因此探针的 CMRR 对于测试至关重要。 峰值电压可能是由共模电压的快速变化引起的、探针无法处理该电压。 如果您仍然担心这一点、可以在 BST 和 SW 之间并联一个1nF 陶瓷电容器。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户已经完成了 PCB 设计、他们不确定是否有必要关注峰值电压。 您是否有 BST-SW 引脚的峰值电压测试数据? 如果我的客户不降低峰值电压、是否有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    我认为峰值电压是安全的、但我注意到、平均电压为5.7V、高于5.5V 限值。 可能会导致一些问题。