This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:不同负载时的不同驱动器输出电压问题

Guru**** 2337870 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224980/ucc24624-different-driver-output-voltage-when-different-loads-issue

器件型号:UCC24624

大家好、

您可以帮助查看以下问题吗? 提前感谢。

客户会发现 UCC24624的驱动器输出电压将受负载影响:负载为5A 时为8V 脉冲、负载为40A 时为10V 脉冲、如下所示:

5A 负载时为8V 脉冲

40A 负载时产生10V 脉冲

其中 CH1:MOS2 Vgs、CH2:电源电压、CH3:MoS2 Vds、CH4:MOS1 Vgs

如图所示、电源电压始终高于11.9V、 满足  数据表中的以下要求。

原理图如下所示:

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    您还能测量 REG 引脚波形吗?

    您还可以尝试移除电路板上的 R617和 R618、然后再次测量波形。

    我还发现,不仅 VG 引脚电压在轻载时压降, VD 引脚电压也下降了,也许客户可以与探头接地连接进行检查。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    1. 46V 输出、5A 负载时、REG 电压将下降
    2. R617、R618为板载 NA
    3. VDS 问题由客户进行测量
    4. 下面提供了详细的波形:

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    感谢您更新波形, PWM 电压与 Reg 引脚的预期相同。

    但是 Reg 引脚电压是由 VDD 引脚电压提供的,可以通过 VDD 电压进行检查,以确保它保持稳定且达到11V。

    如果 VDD 电压稳定且高于11V、则可以增加 C607电容并使其放置在 IC 附近。

    顺便说一下,这可能不是问题的电路板,因为 SR FET 应该可以完全打开的8V Vgs 电压.  

    AdamLin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的明确答复。 这里没问题。