This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C 型 OVP 器件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230347/type-c-ovp-device

主题中讨论的其他器件:TPS25948、TPS25947

大家好、  

我的客户提出了一项要求  

EE 是智能手机。 C 型 OVP 器件  

 浪涌电压>= 22V, 浪涌响应时间最好为100~200ns。

Vpwr 为4V,SBU Vovp 上升4.5V、hys 为0.3V。 OVP 响应时间0.5us。  CON_SBU《=0.5pf  

SBU BWon、1GHz/-3dB。  XTALK、-100db (DP、DM 和其他 CM 引脚)  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    请向客户推荐 TPS25947和 TPS25948。

    此致

    Kunal Goel