This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:Sch 审核

Guru**** 2579705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230435/tps25981-sch-review

器件型号:TPS25981

嗨、团队,

客户将使用 TPS25981实现光学模块端口保护。  应用场景类似于下图:


这里有两个问题:
1. CR1是否必须?
TPS25981的 VIN 规格远高于3.3V。 此外、 与布局工程师核实、CR1/CR2太大、无法放置在有限的 PCB 尺寸上。
2.即使在 Vin 旁边放置一个3.3V TVS,发生 SCP 时,Vin 高电压是否会触发 XP3R3V_IN 源‘(我是指12in 到3.3V DCDC) OVP?

另外、您可以帮助查看原理图吗? 谢谢!

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    1.对于3.3V 电压轨、可以从 VIN 绝对最大违例角度跳过 TVS。 但 VIN 连接到 EN、EN 最大额定值为6.5V。 因此看起来不太可能、但可能会超出 EN 绝对最大值。

    2、不明白第二个问题吗? 直流/直流转换器是否具有输出侧 OVP?

    此致

    Kunal Goel