This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:仅限几次自动重试电流限制。

Guru**** 2898430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230309/tps1663-auto-retry-current-limiting-only-a-few-times

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:TPS25982

您好!

我目前将该器件的 MODE 引脚连接到 GND、这意味着我应在最长 t_CL_PLIM (dly)持续时间内具有有源电流限制。 在 A 之后自动重试后出现
t_TSD_RETRY 的延迟
。 是否可以让器件仅重试两次或三次、然后在重试后停止重试? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julius:

    器件将无限自动重试。 我们无法更改它。 如果较低电压范围有效、您可以查看 TPS25982。 它具有可配置的重试功能。

    此致

    Kunal Goel