This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229975/lm5069-lm5069

器件型号:LM5069

您好电源集团。   

查看数据表图22 -上电序列。 什么设置 T1和 T2之间的时间间隔?   

此外、什么触发 T2结束(浪涌限制)?

此致、  

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Stuart:

    感谢您的联系!

    计时器电容器 CTIMER 使用数据表中的公式13设置插入延迟 T1。

    T2间隔取决于功率限制设置、输出电容和负载。 当 ​热插拔 MOSFET 上的 VDS 降至1.25V 以下时、T2间隔结束

    此致、

    Rakesh ​

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、   

    在 t1和 t2之间有一段时间间隔、负载电流在上升。  什么决定了 T2 (浪涌)限制的开始?

    在 T1和 T2之间的时间间隔内、CTIMER 电压保持平坦(无斜坡)。  如果没有浪涌电流、会发生什么情况?  它是否进入正常运行状态?

    我的应用出现了一些意外行为。  我的负载包含其自己的输入控制电路、并且其浪涌延迟了几毫秒。  

    输出电压升至28V 且无任何浪涌。  当 VDS 降至1.25V 以下时、PGD 信号变为高电平。  然后我的负载开始浪涌、LM5059触发器检测到短路。  我们通过添加20uF 输出电容来显示与 Vout 上升同步的一些浪涌电流、从而解决了该问题。  似乎使 LM5059保持在功率限制模式。  我可以发送示波器截图。   

    此致、  

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、   

    在不添加输出电容的情况下、我的电路会检测到负载浪涌是短路事件且无法启动。   负载是一系列用于车厢照明的 LED 灯。  指示灯无法亮起。   

    可通过向输出端添加20uF 电容来解决该问题。  我不完全理解添加输出电容解决了问题的原因、以及 LM5069在启动期间的工作模式。  通过添加输出电容器、可以使控制器处于浪涌模式或功率限制模式。   

    请参阅所附的示波器截图。   

    此致、  

    Stuarte2e.ti.com/.../LM5069-Data-for-TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    这是预期的行为。 在建立的 VOUT 上接通负载时、将出现浪涌电流。 如果浪涌电流的大小超过 LM5069的断路器阈值、该器件将关断外部 MOSFET。

    如果添加 COUT、它会产生浪涌电流并避免不必要的电路跳闸

    此致、

    Rakesh