This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656EVM-021:BQ79656EVM-021:板载 J17连接器连接中的 BQ79656EVM 唤醒问题。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228950/bq79656evm-021-bq79656evm-021-wake-up-problem-on-bq79656evm-for-onboard-j17-connector-connection

器件型号:BQ79656EVM-021
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

各位团队、您好!

     谢谢您能帮助我如何设置 bq79656 EVM 和 USB2ANY。

     USB2ANY 无法通电、如何设置它。 我连接"J4"、不测量 USB2ANY 上的电压(引脚6)、并且下方图中的引脚6未分配。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不必调试和重新配置 USB2ANY、因此细节一点都不重要、它始终有效。 我建议您仔细检查 USB2ANY 驱动程序和 GUI 安装、您可以从 TI.com 下载指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    谢谢、您能帮助我检查这些文件是否正确。

    USB2ANY_2.8.2.0_SDK_Setup.exe 和 USB2ANY Explorer-2.8.2.0 Setup.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    谢谢、您能帮助我检查这些文件是否正确。

    USB2ANY_2.8.2.0_SDK_Setup.exe 和 USB2ANY Explorer-2.8.2.0 Setup.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2ANY SDK 版本正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    我已经设置、但它仍然没用。

    你有没有其他文件让我正常使用它,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 用户指南只是唯一但足够的文档。 请再次确认并改造您的软件和驱动程序。 如果问题仍然存在、请考虑 USB2ANY 或您的 EVM 已损坏。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    1) 1)如果我要进行 bq79656EVM 测试(无菊花链)、我是否需要 bq79600?

    2) 2)关于软件、我是否需要为 bq79656设置软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    656可用作基座、因此600不是必需的

    用于656的软件只是 BQAutoEval、有关任何内容、请只需遵循其 EVM 用户指南。