This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流升压器建议

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61033, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228764/dc-dc-booster-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS61033、 TPS61299

在为纽扣电池供电的 微型电机选择直流/直流升压器时需要帮助  

您好、 TI 专家!

我们 正在使用采用微型电机的纽扣电池(CR2430或 CR2450:3V、截止电压为2V)开发一种产品(运行电流约为@ 20mA 且持续2秒)。

我不知道哪种升压器(升压到5伏或更高)可以帮助我延长电池寿命(纽扣电池不适合直接榨汁)。 而小尺寸、低数量 BOM、低成本和高效率则十分重要。 是否有建议专用于纽扣电池的升压器?

帮助您确定正确的升压转换器。

此致、
Sohrab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sohrab:

    我了解您的应用条件是输入2~3V 以输出5V/20mA、对吧?

    您可以考虑我们的新型器件 TPS61033、在将 FB 连接到 VIN 时具有固定5V 电压、这可以节省 FB 电阻分压器的成本、在5V/20mA 输出下效率大于90%。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的建议 P/N 是的、应用条件将使用从3V 降至2V 的纽扣电池(CR2430)、同时消耗电流以驱动微型电机。

    我需要知道添加增压器是否可以延长电池寿命(与直接连接电池并在不使用增压器的情况下交谈果汁相比)。

    可以通过这种方法来计算它吗?

    此致、
    Sohrab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sohrab:

    您提到的电池寿命是电池使用时间还是电池运行状况(意味着电池容量会随着时间的推移而减少)?

    我认为在这里使用升压只能延长电池使用时间(因为当电池电压非常低时、它可能无法支持您的负载、因此您需要在这里添加升压来获得更高的输出电压、以便您的系统可以在更低的电池电压下工作)、 但它无法改善电池的运行状况。 电池的健康状况与循环次数(充电和放电)、充电电压、放电电流、工作温度等有关。

    如果您担心电池运行状况、则可以选择其他新器件 TPS61299 (现在提供样片、3Q 时为 MP)、它具有较低的 Iq (100nA)和平均输入 电流限制、 它可以准确地限制电池放电电流、这有助于电池运行状况、因为大放电电流会对电池有害。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我完全是指"使用时间"。 电池为纽扣电池、不可充电、只有延长其工作周期(开/关)才很重要。

    使用升压器如何证明电池容量的功耗更低?

    有任何工具吗?

    此致、

    Sohrab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sohrab:

    很抱歉、我们没有这方面的工具。

    我认为使用升压可以延长电池使用时间、因为 当电池电压非常低时、它可能不支持您的负载、因此您需要在此处添加升压来获得更高的输出电压、以便您的系统可以在更低的电池电压下工作。 因此、要估算可以延长多长时间、可以参阅所用电池的容量与电池电压之间的关系曲线。

    但它不能采用较低的消耗、 相反、它会采用较高的消耗、因为这种升压会产生功率损耗。  

    此致、

    Nathan